Corriendo por la causa
El programa Endress+Hauser Water Challenge tiene como objetivo mejorar el acceso al agua potable en todo el mundo.
Muchas personas en todo el mundo no dan por sentado el agua porque para ellos es un recurso escaso. Con Water Challenge, Endress+Hauser aplica su compromiso empresarial con un suministro de agua seguro, económico y respetuoso con el medio ambiente al sector sin fines de lucro.
Desde 2019, empleados de todo el mundo han estado recaudando fondos a través de carreras benéficas para garantizar que las personas tengan acceso a agua potable limpia. La empresa iguala cada una de las donaciones, y lo recaudado se destina a proyectos de ayuda seleccionados en Asia, Sudamérica y África.
Tres veces alrededor del mundo
En la fase de aniversario del Desafío del Agua de Endress+Hauser en 2023, más de 600 participantes de 20 países recorrieron un impresionante total de 133.049 kilómetros. En términos matemáticos, circunnavegaron la Tierra más de tres veces.
Los fondos recaudados permitieron construir otras dos casas del agua en Kon Tum, provincia del centro de Vietnam, donde ya se construyó una primera en 2022. Tres aldeas tienen ahora acceso fiable a agua potable, lo que simplifica la vida de 2.500 personas que viven en esta región rural, entre ellas más de 500 familias.
Cada gota es preciosa
También se realizaron con éxito otros proyectos gracias a la recaudación del Desafío del Agua de Endress+Hauser. Alrededor de 10.000 francos suizos recaudados en la primera carrera benéfica de 2019 se utilizaron para perforar un nuevo pozo de 100 metros de profundidad en el pueblo de Kon Bdeh, en Vietnam, explotar el manantial, instalar una bomba y construir una caseta de agua. Con ello se salvaguardó el suministro de agua de 800 residentes.
En la India, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el pueblo de Donwada finalizó en 2022. Otro proyecto en Filipinas, al sur de Manila, proporciona a 400 personas acceso sostenible a agua limpia y saneamiento.
La historia de éxito continuó en 2024: Endress+Hauser entregó a la escuela primaria Mhlahle en Lillydale Bushbuckridge, Sudáfrica, un pozo recientemente renovado y el innovador sistema de carros de agua “Hippo Rollers”. Estos permiten a los hogares transportar agua sin esfuerzo y de manera más eficiente, lo que les da un tiempo valioso para otras actividades de su vida diaria. Como en todos los proyectos, Endress+Hauser se asegura de que todas las donaciones se reciban a través de contactos personales y presencia en el lugar.
Como en todos los proyectos, Endress+Hauser se asegura de que todas las donaciones se reciban a través de contactos personales y presencia en el sitio.