Cuidado completo de sus aplicaciones de seguridad
Red de transporte de calor en buenas manos
VWS Pipeline-Control es responsable del mantenimiento y la disponibilidad de las instalaciones de su cliente Warmtebedrijf Rotterdam. Las tuberías transportan agua caliente a los operadores de las redes de calor de los distritos que lo distribuyen en miles de casas de la zona de Rotterdam. VWS Pipeline-Control colabora estrechamente con Endress+Hauser en el mantenimiento de sus lazos de seguridad.
![Red de transporte de calor en buenas manos con WS Pipeline-Control Red de transporte de calor en buenas manos con WS Pipeline-Control](/__image/a/5889765/k/4989b9cf610a3ecf87b0bfbcd45c151a0918cef3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/image002.jpg)
Principales beneficios
Un plan de mantenimiento y tests de pruebas funcionales periódicos in situ garantizan una mayor seguridad y disponibilidad de proceso de los sistemas instrumentados de seguridad
La ciudad de Rotterdam tiene un suministro suficiente de agua caliente
Informes extensos y detallados disponibles fácilmente
Garantizar la seguridad, prevenir daños y proteger el medioambiente
La seguridad es de gran importancia en VWS Pipeline-Control. Con cientos de kilómetros de tuberías en los Países Bajos, se transportan líquidos y gas tanto en zonas urbanas como rurales. Cualquier cambio en las especificaciones del producto o en la capacidad pueden dañar las tuberías y ser potencialmente peligrosos para las personas. Por lo tanto, es de suma importancia tener un plan de mantenimiento óptimo.
Para garantizar que se alcanza el nivel de seguridad integral (SIL) del lazo de seguridad necesario, todos los instrumentos del lazo de seguridad deben ser comprobados puntualmente y con un asesoramiento adecuado. El asesoramiento varía según los requisitos de la aplicación y se define como un test de pruebas funcionales completo o parcial.
Se realizaron tests de pruebas funcionales en tres lugares distintos en los que se probaron un total de 22 lazos SIL. Una entrada de lazo SIL consiste en 2 transmisores de presión, PLC y una bomba (clasificación 1oo2). La salida de lazo SIL consiste en 3 transmisores de presión, PLC y una bomba (clasificación 2oo3) como se muestra en la imagen.